浴室涼暖風機,一年四季都好用!
冬天到了,每當梳妝盥洗時,不由自主感覺到寒冷嗎? 打開 "暖風" 功能吧! 營造您冬天如廁梳洗的舒適感;台灣的夏天十分炎熱,打開 "涼風" 功能吧! 享受從上方吹拂下來的風,可以為悶熱的浴室帶來一絲涼意,同時能帶動空氣循環,如廁洗臉刷牙時,都能更舒適涼爽。
浴室涼暖風機是近年來越來越受歡迎的浴廁通風換氣與供熱設備,適合在浴廁新裝修時安裝。當冬天寒流來襲的時候,洗澡前總讓我們感到寒冷,在沐浴前開啟暖風機設備可以讓您快速感受到室內變暖,沐浴後室內也不會因為溫差過大,造成身體的不適;暖風機設備尤其受到家有新生兒、或者要貼心照顧年邁長輩的家庭來安裝使用,讓最珍視的家人感受到五星級的待遇。
台達電子以領先全球的DC直流變頻馬達及交換式電源供應技術,打造節能省電、輕聲運作的浴室換氣扇及涼暖風機產品,已在美國暢銷數年,推出各種類型的換氣扇產品,廣泛安裝於北美的家庭、公寓住宅,Delta Breez品牌有口皆碑 (https://www.deltabreez.com/),深受不少當地民眾喜愛,且連續多年榮獲美國能源局ENERGY STAR能源之星永續夥伴等大獎,環保節能表現獲得肯定。台灣以同等級的產品設計與品質安全保證,打造多款符合台灣建築使用的換氣產品,已獲得節能標章、台灣精品獎等多項獎項肯定,產品保固三年有保障。
● 台達電浴室涼暖風機,產品官方頁面: https://www.deltaww.com/zh-TW/Products/Heater-Fan/ALL/
一.涼暖風機常見問答:
1. 涼暖風機的功能有什麼呢?
裝設於浴室天花板內,能使衛浴空間達到暖房及乾燥等效果的設備,通常有暖氣、涼風、乾燥、換氣等功能,需搭配安裝可連外的風管 (另購),將浴室不好的氣味往外排出。冬天開啟暖房供暖、夏天開啟涼風循環,潮濕的雨季更可開啟乾燥或換氣,保持浴室乾爽舒適,一年四季的不同時節都可以使用,十分適合寵愛自己與家人的您。另外,暖風機設備也具有通風換氣的功能,尤其在防疫時刻加強通風,持續開啟將室內的髒空氣往外排除,能降低家人共用浴廁可能的傳染風險。另外,2021年推出的?豪華照明型300系列?,除了延續豪華300系列的一些重要的功能,更整合了LED照明,可作為浴室主燈,省去您天花板再開一孔來安裝照明燈的麻煩,若是已有主燈,可以用來增加浴室照明度,LED燈板內建可調式三種色溫(冷白光/自然光/暖黃光),隨開關切換燈光顏色並記憶最後使用色溫。
另外,最新推出的?豪華型400系列?,以更強大的暖風功能 (220V機種,2650W的極速暖),可涵蓋比豪華型300系列更廣的範圍 (6~8坪以下空間),尺寸上以400x280mm長方形開孔安裝尺寸,設計上有別於台灣暢銷機種300系列(300x300mm正方形開孔安裝尺寸),提供了消費者不同風格的外蓋設計,屏除多餘的裝飾、優化四角弧度收放,讓外觀更大器有質感,迎合注重高品味與時尚的裝潢風格。輕薄設計、節省空間,機身輕巧更易於安裝,相對於豪華型300系列的機體高度213mm,豪華型400系列高度僅有203mm (約20公分)。
2.該如何選型呢?
台達全系列通風換氣產品,均採用DC直流變頻馬達,既省電又節能。根據不同浴廁使用需求,可挑選適合的電壓、有線或無線遙控的控制方式,以及其他功能,請查看下方列表,選擇您想要的機型: 台達暖風機 - 產品網頁細部規格比較:
● 豪華照明型300系列: https://www.deltaww.com/zh-TW/products/Heater-Fan/VHB300-LED
● 豪華型400系列: https://www.deltaww.com/zh-TW/products/Heater-Fan/VHB400
● 豪華型300系列: https://www.deltaww.com/zh-TW/products/Heater-Fan/19160
● 標準型300系列: https://www.deltaww.com/zh-TW/products/Heater-Fan/19161
● 經典型375系列: https://www.deltaww.com/zh-TW/products/Heater-Fan/19162
3. 是否有「客戶使用評價」可以參考呢?
請參考右方的搜尋資訊連結: https://shorturl.at/lqKS3
4. 台達涼暖風機300系列有「豪華型300」和「標準型300」,主要的差別是什麼呢?
豪華型300、標準型300 - 產品比較說明,請點選連結了解更多: https://www.deltaww.com/zh-tw/FAQ/2113
★
目前標準型300暖風機已經在COSTCO網路平台上架,以優惠的價格服務其廣大會員,請點擊連結參考: 線控型 | 遙控型
5. 台達涼暖風機「豪華照明型300」相對於「豪華型300」機種,主要的特點與優勢?
豪華照明型300系列,主要整合了LED照明,面對極簡風格的室內裝潢趨勢,台達將豪華型300暖風機的重點功能,結合可作為浴室主照明的設計,可以節省你在浴室裝修時,天花板的開孔面積,裁切一個孔位,即可同時擁有暖風機、照明燈的效果,讓整體裝潢更簡約美觀。另外,相對於豪華型300機種以韻律風門來均勻吹拂浴室各角落,豪華照明型300採用專利可調式出風口設計,可以更針對特定您想要加強供暖的角度,提供更直接的暖風,例如: 在冬天,您想讓供暖集中吹拂您時常梳妝打扮的位置。LED燈板內建可調式三種色溫(冷白光/自然光/暖黃光),您可以依據不同需要,開啟白光或黃光,來調節您需要的照明亮度。
6. 浴室涼暖風機,只能在冬天使用嗎? "涼暖風" 與 "乾燥" 功能的原理有何不同?
台達暖風機具備暖風功能之外,還有涼風、乾燥 (涼/暖)、換氣等功能。涼風功能在夏天使用時,以微風帶動夏季悶熱的浴室氣流,如同吊扇一般吹拂您;"乾燥" 功能和 "暖風" 功能運作原理不同,暖風功能主要是將浴室室內空氣透過PTC陶瓷加熱器來處理加熱 (室內循環、未向外排出空氣),而 "乾燥" 功能,在空氣加熱之外,同時連動打開排氣管的通道,將室內濕氣也往室內排出,帶走室內水氣、讓室內更乾爽;換氣功能更是您一年四季都不可缺少的,其功能如同一般的換氣扇/排風扇,將浴室不好的氣味排出。因此,浴室涼暖風機,一年四季都好用! 更多功能說明: https://www.deltaww.com/zh-tw/FAQ/2364
7. 台達涼暖風機哪裡買,銷售購買通路?
台達暖風機可以在實體通路,如: 全省的特力屋、Homebox門市購買,現場有產品展示,供客戶比較諮詢;同時,您也可以在各大網路電商平台比價選購。產品未提供安裝服務,實體通路可諮詢現場人員,安裝服務收費方式;網路電商平台所購買的產品,可詢問住家附近的水電行等代為安裝;另外您也可以透過DIY的方式自行安裝產品 (請觀看台達暖風機安裝影片)。台達暖風機 - 標準型300系列,目前已經在Costco的網路平台開始銷售了,歡迎參考: 線控型 | 遙控型
客戶服務 - 請於平日上班時間,撥打服務電話:0800-005-966 (市話)、(03) 359-1968 #6971 (手機/市話)
*請注意,客服諮詢時間為: 週一至週五 上午8:30 – 下午5:30 (例假日及國定假日除外)
* 如何購買與比價? 進入網頁,點擊右方 "立刻買" 後選擇您常用的電商平台來查詢: https://www.deltaww.com/vent_air/#STORES
二.安裝注意事項:
1.安裝涼暖風機有什麼要注意的呢?
- 本產品不可裝設於超過攝氏40 度以上場所。
- 本體建議安裝高度須高2.3 公尺,以降低人員受傷的風險,建議安裝高度2.3~2.5 公尺。
- 安裝於浴室等潮濕場所時,請務必加裝漏電斷路器,漏電斷路器洩漏電流在30mA 以下。
- 請裝設專用的獨立回路。
- 安裝工作必須由擁有合格證照的技師施行。勿進行改裝或沒有必要的分解,可能會導致火災、觸電或傷害事故。
- 安裝時,須在供電線路中安裝其觸點開距不小於3mm 的" 電源全極開關" 以用於接通或斷開,主機電源,其額定負載能力不小於250V/20A,且安裝在浴室外側方便操作的地方。
- 請勿安裝於火焰可及的區域。
- 請在排氣管外牆安裝用於防止鳥類闖入的通氣孔蓋,或安裝用於防止雨水等進入的罩子。
- 安裝於高樓層或風大的區域,建議安裝逆止閥,降低排風不順造成的異音。
2.涼暖風機安裝位置該如何選擇呢?
建議本體安裝浴室中央且熱風出口朝向穿衣側(乾區)天花板上,避免裝在淋浴間或浴缸(濕區)正上方,以防淋浴時產生風冷現象
3.涼暖風機排風管注意事項:
請勿使用下圖配管方式,會產生異音並造成換氣風量變小影響使用效果
4. 請問我家的通風管道為何會有不明噪音聲響或有異味,是否是機器本身有問題呢?
關於通風管道可能產生噪音、異味,有多種可能的原因,欲了解更多 - 請參考此篇說明: https://www.deltaww.com/zh-tw/FAQ/2084
-
- 5. 安裝影片參考:
請參考下列網址 台達電子通風系統產品-多功能循環涼暖風機 安裝步驟說明
台達電子通風系統產品 - 換氣扇及涼暖風機的安裝注意事項
三.異常排除:
1. 涼暖風機發生故障要如何處理?
若發生以下狀況,請務必切斷總電源進行檢查
-

- 2. 為何涼暖風機/換氣扇有異味飄出?
- 有可能是管道與其他樓層相連,或是從屋外經管道間飄進屋內,建議可長時間開換氣功能,不讓管道間味道飄進屋內。
-
- 3. 為何在沒有開機的狀況下,有聽到”蹦”的聲響?
- 有可能是風回灌入管道間,撞擊逆止風門造成聲響,可另外加裝坊間販售的逆止風門,可改善此問題發生。
-
- 4. 涼暖風機的感應夜燈為何在無人時也一直被感應啟動?(豪華300機型)
- 請先確認暖風機下方是否有光亮反射物, 如部分乾溼分離鋁條, 易造成夜燈感應啟動若無反射物, 請撥打客服電話報修。
-
5. 涼暖風機的紅外線(IR)遙控器,如何避免使用時無法正常運作或毫無反應呢?
以下有幾種方式來確認您的遙控器可以正常運作:
(1) 使用遙控器時,請務必對準並指向 "暖風機外蓋上紅外線感測器" 的位置,???如下圖紅圈位置: 紅外線(IR)感測器即位於銀色銘板上。如需詳細資訊,請參閱產品隨附的手冊。
-
- - 確認位於產品上紅外線遙控接收器/感測器,未遭到遮蔽或有阻礙物。
- - 遙控器與裝置間路徑上如果有玻璃及螢光燈/鹵素燈,皆有可能會阻礙接收 IR 訊號。
- - 節能燈泡、T5燈管、感應式垃圾桶、及部份手機型號的螢幕亮起時(如iphone 11等)皆有可能產生干擾源,並會直射到暖風機上的IR 感測器,產生了干擾遙控頻率的現象。請您嘗試將以上這些干擾的物件排除或放置在離遙控器較遠處,以避免干擾源訊號直射到暖風機的紅外線感測器,產生遙控失靈。
(3) 確認 IR 感測器未受到明亮光線或陽光照射。明亮光線和陽光有時會干擾紅外線訊號,特別是光線直射裝置的 IR 感測器時。
- 除了以上所述的狀況,另外請確認以下狀況:
-
- - 確認您並未同時按下兩個以上的遙控器按鈕。如果您一次按下多個按鈕,遙控器將不會傳送 IR 訊號。
- - 確認遙控器是否能傳送 IR 訊號: 建議您可打開行動電話的相機功能或數位相機拍攝功能,觀察看看- 紅外線遙控器的發射單元 (是否有出現小光點),以確認遙控器是否能正常運作。如無光點請更換電池;若有光點,並確認完浴室內是否有紅外線發射源干擾 (如紅外線垃圾桶),若確認遙控器電池與無反射源干擾, 請撥打客服電話報修。
四.產品保證內容:
1.產品保卡沒有蓋店章,保固怎麼計算?
A.經銷商蓋店章有利保固計算,若沒有蓋章認定將會由機身製造號碼來認定保固時間。
B.若是在網路平台購買,可以使用網路平台提供之憑證作為購買證明。
2.產品拆封後,卻未見保證卡?
產品保證卡請見使用產品內附說明書最後一頁。
3.產品保固多久?
產品自購買日起三年免費服務,遙控器保固一年。
4.產品保固日期該如何計算?
以保證卡上店家蓋章日期算起,若沒有蓋章證明,請出示證明文件。
注意:如有下列情形之一者,雖在保證期間內,亦得酌收成本費或服務費:
A.未出示本保證卡,或無購買日期或未蓋經銷者章。
B.安裝錯誤而導致之損壞。
C.自行改裝所發生的故障。
D.經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破損。
E.因天災地變所導致損壞。
F.由於使用者之過失,或使用錯誤以致故障者。
G.到府檢修僅限台灣本島,外島售後服務需酌收相關交通運輸費
H.保固期內維修,依原保固期予以保固
I.保固期外維修,維修零件保固3 個月
J.購買配件保固期為1 年,發票日期起算1 年
五.保養與維護:
涼暖風機需要清潔嗎?我該如何清潔呢?
請斷電之後拆下面板,使用吸塵器清除面板及軟毛牙刷清潔本機灰塵。
1.請勿在機器運轉時進行保養動作。
2.請勿使用水柱直接噴洗機器本體。
3.請勿使用顏料稀釋劑、酒精、輕汽油、汽油、煤油、噴霧劑、鹼性清潔劑、經化學處理的清潔布或含有去污粉的清洗劑清洗風扇,避免產品產生異常的噪音、變質、變色或塗飾腐蝕脫落。
4.請用中性洗滌劑浸濕抹布擦拭外蓋,再用乾布將洗滌劑擦乾淨。
5.請勿取下主機本體或風扇,可能造成振動、異音。
6.進行保養時,請勿站在不穩定的檯上、浴缸邊緣或馬桶蓋上,可能會跌倒。
7.冬天及熱氣多的時候,可能會從面板滴下水滴,此非異常現象,這是面蓋積水過多,請注意取下彈簧外蓋將水倒掉並清潔濾網。(暖風機豪華型300系列有濾網機種)
8.建議保養週期為3 個月一次。
9.相關之清潔保養方法的影片,可參考以下網址 台達電子通風系統產品 - 換氣扇及涼暖風機的清潔保養方法